À Propos

Raritan en tête du marché mondial des commutateurs KVM-sur-IP

Posted on November 25, 2019

Raritan en tête du marché mondial des commutateurs KVM-sur-IP

Paris (25 novembre 2019) – Raritan®, une marque du groupe Legrand®, leader sur le marché des solutions de gestion intelligente et de distribution d’alimentation électrique en rack pour les centres de données, est le fournisseur numéro un de commutateurs KVM-sur-IP, avec 23 % des parts du marché mondial sur la base des recettes, selon IHS Markit | Technology, qui fait désormais partie d’Informa Tech*.

IHS Markit | Technology attribue la popularité des commutateurs KVM-sur-IP aux avancées en matière d’accès à distance et de capacités de gestion. « Les commutateurs KVM-sur-IP ont vu leur rapidité, leurs performances, leur sécurité et leur fonctionnalité grandement améliorées depuis leur invention », a déclaré Alastair Smith, analyste senior spécialisé dans les technologies de production chez IHS Markit | Technology. « Les résolutions sont bien souvent capables de rivaliser avec celles des commutateurs analogiques, et de nombreux fabricants ont ajouté des méthodes de chiffrement plus fortes pour améliorer la sécurité ».

« Certains utilisateurs finaux apprécient l’accès à distance, car cela réduit le nombre de personnes amenées à pénétrer dans le plancher technique et la fréquence de ces interventions, ce qui diminue théoriquement les risques d’accident », a poursuivi Smith. « L’accès à distance constitue également une solution intéressante dans les pays où les coûts de main-d’œuvre sont plus élevés et dans les applications avec de nombreux sites distants ou succursales. Par exemple, une chaîne de magasins qui possède plusieurs points de vente peut avoir un seul informaticien qui gère l’équipement informatique de tous ces points de vente à distance depuis un seul endroit, au lieu d’engager un informaticien pour chaque magasin ».

Raritan, qui a inventé le premier commutateur KVM et mis au point de nombreuses innovations dans le domaine des KVM-sur-IP, a récemment présenté son commutateur Dominion® KVM de quatrième génération, qui dispose de résolutions vidéo allant jusqu’à la 4K.

« Il y a non seulement davantage de commutateurs KVM-sur-IP Raritan en activité pour répondre aux besoins et aux applications exigeants des centres de données, des laboratoires, des salles de contrôle, des studios de diffusion et des succursales actuels, mais nous proposons également le plus large portefeuille de produits KVM-sur-IP », a déclaré Richard Dominach, directeur de la gestion des produits chez Raritan. « Depuis plus de trente ans, nos talentueux ingénieurs écoutent et collaborent avec les clients pour créer des produits faciles à utiliser qui offrent un accès à distance fiable et rapide aux équipements et qui protègent les ressources grâce à plusieurs niveaux de sécurité avancée ».

À propos de Raritan

Raritan, une marque de Legrand, est un leader mondial dans le domaine des unités PDU intelligentes pour rack, des commutateurs KVM et autres solutions de gestion et de surveillance d’infrastructure de centre de données. Les innovations de Raritan améliorent la fiabilité, l’efficacité et l’intelligence des centres de données et des salles de serveurs du monde entier, y compris dans les installations des plus grandes entreprises du classement Fortune 500, telles que Cisco, Dell, Google, HP, IBM, Intel et Microsoft. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Raritan.fr, LinkedIn ou Twitter.

À propos de Legrand

Legrand est un spécialiste mondial dans le domaine des infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment. Son offre complète de solutions destinées aux secteurs commercial, industriel et résidentiel en fait une référence pour les clients du monde entier. S’appuyant sur une approche impliquant l’ensemble des équipes et des parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, basée sur des acquisitions et sur l’innovation, avec un flux constant de nouvelles offres, notamment les produits connectés Eliot* qui présentent une valeur ajoutée à l’utilisation. Le chiffre d’affaires de Legrand s’est élevé à près 6 milliards d’euros en 2018. La société est cotée sur Euronext Paris et participe notamment au CAC 40. (code ISIN FR0010307819) www.legrand.com.

Pour être informé des dernières innovations et des actualités relatives aux infrastructures de centres de données, suivez Legrand Data Center Solutions sur LinkedIn.

* Source : Rapport sur les commutateurs KVM et les consoles série - 2019, juillet 2019, publié par IHS Markit | Technology, qui fait désormais partie d’Informa Tech. La part de marché est basée sur les recettes. La publication des résultats ne constitue en aucun cas une approbation de ces derniers par Raritan. Toute utilisation de ces résultats relève de la responsabilité du tiers.

# # #

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont potentiellement des marques de leurs propriétaires enregistrés.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Accès KVM sur IP sécurisé local ou à distance pour salles serveurs de succursales
Posted on September 14, 2020
Raritan Introduces Economical New Generation KVM-Over-IP Switch and Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Des possibilités étendues de cartographie de l’alimentation électrique des racks grâce à la solution de verrouillage de Raritan
Posted on October 24, 2019
Raritan dévoile son nouveau commutateur KVM-sur-IP offrant des performances améliorées et une résolution Ultra HD 4K
Posted on May 21, 2019
Raritan lance des PDU intelligents avec RCM type B et fonction Autotest du RCM brevetée
Posted on January 22, 2019