À Propos

Raritan lance des PDU intelligents avec RCM type B et fonction Autotest du RCM brevetée

Posted on January 22, 2019

SCHIEDAM, Pays-Bas (22 Janvier 2019) — Raritan®, une marque de Legrand et un fournisseur majeur de solutions intelligentes de gestion de centre de données et de distribution électrique, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme d’options de monitoring du courant différentiel résiduel (RCM type B) pour les unités PDU intelligentes. Ces nouveaux modules RCM intègrent une fonctionnalité Autotest brevetée destinée à simplifier les opérations de mesures et ainsi éviter de devoir faire intervenir des électriciens pour tester manuellement le RCM dans le centre de données, cause potentielle d’indisponibilité des équipements.

« Nous voulions simplifier le déploiement des outils RCM au niveau du rack en offrant un moyen facile de tester et d’assurer la maintenance du circuit électrique et, au bout du compte, de satisfaire aux normes électriques » explique Michael Suchoff, ingénieur en chef et inventeur du brevet de l’Autotest pour Raritan. « L’ajout de RCM aux PDU en rack est le moyen le plus efficace de gérer les risques de fuite potentielles des équipements informatiques » ajoute Michael Suchoff.

Sans surprise, certains pays européens, tels que l’Allemagne et la France, ont rendu obligatoire l’inspection périodique des centres de données pour protéger leurs travailleurs et leurs installations. Dans le secteur informatique, on s’attend à ce que, en Europe et dans le monde, un nombre croissant de pays appliquent les normes RCM concernant la surveillance des courants résiduels dans les centres de données afin d’améliorer l’efficacité, de mieux protéger les travailleurs et les équipements informatiques et, en définitive, d’éviter les électrocutions et les incendies.

En plus de la surveillance des courants résiduels, des normes européennes telles que la norme EN 50600 imposent également la surveillance du courant du neutre. Ainsi, la norme EN 50600 8.2.1 définit la nécessité d’une surveillance du courant du neutre afin d’éviter toute surcharge et surchauffe dans ce conducteur.

« Nous avons pour mission permanente de lancer des produits qui améliorent l’efficacité et la disponibilité, tout en réduisant les coûts opérationnels dans le centre de données » déclare Nicolas Sagnes, responsable marketing produit chez Raritan. « C’est dans cet esprit que nos ingénieurs ont conçu 3 types de capteurs RCM, ainsi qu’une solution de surveillance du fil neutre, afin d’assurer à

notre client une infrastructure plus fiable et de l’aider à faire en sorte que le centre de données reste un environnement de travail sûr » poursuit Nicolas Sagnes.

Tous les PDU PX de Raritan intégrant le capteur RCM de haute précision permettent aux utilisateurs de définir des valeurs seuils configurables pour le RCM afin d’assurer une efficacité optimale et une détection précoce de problèmes critiques. Les alertes peuvent être configurées via le firmware Xerus et être envoyées à un contact chargé de la maintenance pour une intervention rapide par e-mail, SMS et traps SNMP.

Les types de contrôleurs d’isolement à courant différentiel résiduel proposés actuellement par Raritan sur ses produits d’alimentation avec option RCM sont les suivants :

• RCM type A : détecte les courants de fuite AC et de courant continu pulsé ;

• RCM type B à un seul canal : détecte les courants de fuite AC et DC sur tous les fils conducteurs ;

• RCM type B à 3 canaux : détecte les courants de fuite AC et DC sur chaque fil conducteur

Un nouveau livre blanc intitulé « Surveillance des courants différentiels résiduels et courants du neutre dans les centres de données » explique en détail les raisons pour lesquelles les responsables de centres de données devraient sérieusement envisager de déployer des contrôleurs d’isolement, les différents types de RCM qui existent et les avantages de la mesure du neutre. Ce livre blanc peut être téléchargé ici.

Disponibilité

Raritan propose des contrôleurs d’isolement à courant différentiel résiduel sur la plupart des produits de la gamme PX. Pour vous aider à choisir l’infrastructure d’alimentation la mieux adaptée à vos besoins, veuillez contacter l’un de nos conseillers commerciaux dans votre pays.

À propos de Raritan

Raritan, une marque de Legrand, est un fournisseur leader d’unités PDU intelligentes pour rack, de commutateurs KVM et autres solutions de gestion et de surveillance d’infrastructure pour centre de données. Les innovations de Raritan améliorent la fiabilité, l’efficacité et l’intelligence de centres de données et de salles de serveurs dans le monde entier, y compris celles des plus grandes

entreprises du classement Fortune 500, telles que Cisco, Dell, Google, HP, IBM, Intel et Microsoft. Pour plus de détails, rendez-vous sur Raritan.fr,

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Accès KVM sur IP sécurisé local ou à distance pour salles serveurs de succursales
Posted on September 14, 2020
Raritan Introduces Economical New Generation KVM-Over-IP Switch and Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Raritan en tête du marché mondial des commutateurs KVM-sur-IP
Posted on November 25, 2019
Des possibilités étendues de cartographie de l’alimentation électrique des racks grâce à la solution de verrouillage de Raritan
Posted on October 24, 2019
Raritan dévoile son nouveau commutateur KVM-sur-IP offrant des performances améliorées et une résolution Ultra HD 4K
Posted on May 21, 2019