Über Raritan

Raritan ist weltweiter Marktführer im Bereich KVM-over-IP-Switche

Posted on November 25, 2019

Raritan ist weltweiter Marktführer im Bereich KVM-over-IP-Switche

Dusseldorf, (25. November 2019) – Raritan®, eine Marke von Legrand® und ein führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet Rechenzentrumsmanagement und Rack-PDU, gilt mit einem ertragsbezogenen Marktanteil von 23 % laut dem inzwischen zu Informa Tech* gehörenden Informationsdienstleister IHS Markit | Technology als Branchenführer im Bereich KVM-over-IP-Switche.

IHS Markit | Technology führt die Verbreitung von KVM-over-IP-Switchen auf Fortschritte bei der Leistungsfähigkeit von Remote-Zugriff und -Management zurück. „KVM-over-IP-Switche haben seit ihrer Einführung enorme Verbesserungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Leistung, Sicherheit und Funktionalität erfahren“, so Alastair Smith, führender IHS Markit | Technology-Analyst im Bereich Fertigungstechnik. „In vielen Fällen erreicht die Auflösung bereits diejenige von analogen Switchen und zahlreiche Hersteller haben zur Steigerung der Sicherheit die Verschlüsselung verstärkt.“

„Einige Endanwender schätzen den Remote-Zugriff deshalb, weil sich somit weniger IT-Mitarbeiter vor Ort begeben müssen, und das seltener. Dies wiederum senkt statistisch das Unfallrisiko“, führt Smith weiter aus. „Zudem stellt der Remote-Zugriff auch eine überzeugende Lösung für Länder mit hohen Lohnkosten sowie für Anwendungen dar, die zahlreiche weit voneinander entfernte Standorte bzw. Zweigstellen umfassen. Eine Einzelhandelskette mit mehreren Filialen etwa benötigt so nur einen einzigen IT-Mitarbeiter, der aus der Ferne die gesamte IT-Ausrüstung all dieser Filialen von ein und demselben Standort aus verwaltet, anstatt in jeder Filiale einen eigenen IT-Mitarbeiter beschäftigen zu müssen.“

Raritan – Erfinder des ersten KVM-Switches und Wegbereiter mit diversen KVM-over-IP-Meilensteinen – stellte mit Dominion® unlängst die vierte Generation seiner KVM-over-IP-Switche vor, die nun mit einer Bildauflösung von bis zu 4K aufwarten.

„Kein anderer Anbieter kann auf eine höhere Anzahl derzeit in Betrieb befindlicher KVM-over-IP-Switche verweisen, die selbst anspruchsvollste Anforderungen und Anwendungen moderner Rechenzentren, Labore, Kontrollräume, Sendestudios und Filialen abdecken. Zugleich verfügt Raritan über das umfangreichste Portfolio an KVM-over-IP-KVM-Produkten“, schwärmt Richard Dominach, Leiter des Produktmanagements bei Raritan. „Seit mehr als drei Jahrzehnten schon entwickeln unsere talentierten Ingenieure in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unter Berücksichtigung deren Bedürfnisse bedienfreundliche Produkte für einen schnellen, zuverlässigen Remote-Zugriff auf ihre Ausrüstung sowie den Schutz ihrer Vermögenswerte mittels fortschrittlichster Sicherheitsmaßnahmen auf mehreren Ebenen.”

Über Raritan

Raritan, eine Marke von Legrand, ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Rack-PDUs, KVM-Switches und anderen Lösungen zur Überwachung und Verwaltung der Infrastruktur von Rechenzentren. Die Innovationen von Raritan verbessern die Zuverlässigkeit, Effizienz und Intelligenz von Rechenzentren und Serverräumen auf der ganzen Welt – darunter die von führenden Fortune-500-Unternehmen wie Cisco, Dell, Google, HP, IBM, Intel und Microsoft. Weitere Informationen finden Sie auf Raritan.de, LinkedIn und Twitter.

Über Legrand

Legrand ist ein weltweiter Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen. Aufgrund seines umfangreichen Lösungsangebots für den gewerblichen, industriellen und häuslichen Bereich gilt Legrand als Maßstab für Kunden auf der ganzen Welt. Mit einem Ansatz, der alle Abteilungen und Interessengruppen einbindet, verfolgt Legrand eine gewinnbringende, nachhaltige Wachstumsstrategie auf der Basis von Übernahmen und Innovation. Dies garantiert einen steten Nachschub neuer Produkte, darunter Eliot™-basierte vernetzte Lösungen mit erhöhtem Nutzwert. Legrand erwirtschaftete 2018 einen Umsatz in Höhe von fast 6 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist an der Euronext in Paris notiert und eines der 40 Unternehmen im CAC 40-Leitindex. (Code ISIN FR0010307819) www.legrand.com.

Bei Interesse an neuesten Produkten und Informationen aus dem Bereich der Rechenzentrumsinfrastruktur folgen Sie bitte Legrand Data Center Solutions auf LinkedIn.

* Quelle: IHS Markit | Technology (inzwischen zu Informa Tech gehörig): KVM Switches & Serial Consoles Report – 2019, Juli 2019. Marktanteil bezogen auf den Ertrag. Die Daten sind nicht als Werbung für Raritan zu verstehen. Jegliche Entscheidungen auf der Basis dieser Daten erfolgen auf eigenes Risiko.

# # #

Alle hierin genannten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer eingetragenen Eigentümer sein.

 

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Sicherer Remote- und 'At-the-Rack'-KVM-over-IP-Zugriff für Serverräume an Niederlassungsstandorten
Posted on September 14, 2020
Raritan Introduces Economical New Generation KVM-Over-IP Switch and Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Zusätzliche Möglichkeiten zum Power-Mapping von IT-Racks durch Raritan-Verriegelungslösung
Posted on October 24, 2019
Raritan präsentiert neuen KVM-over-IP-Switch mit verbesserter Leistung und 4K Ultra HD
Posted on May 21, 2019
Raritan präsentiert intelligente PDUs mit RCMs Typ B und patentierter RCM-Selbsttestfunktion
Posted on January 21, 2019